This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:在 ESD 峰值期间是否仍可通过 USB 2.0和12Mbits 进行通信?

Guru**** 2391155 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004073/tusb4041i-is-it-possible-during-an-esd-peak-to-communicate-still-via-usb-2-0-with-12mbits

器件型号:TUSB4041I

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

在 ESD 峰值期间、是否仍可以通过 USB 2.0以12Mbits 进行通信? 使用 TUSB4041I,或者它是否总是断开连接,并将在 ESD 峰值之后再次启动????

问题是... 在 ESD 峰值期间、TUSB40xx 是否能够在没有任何中断的情况下进行通信... 或者在 ESD 峰值超过...后连接断开并重新连接。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在 ESD 事件期间、TUSB40xx 不会降至 FS 运行。  应用中安装了哪种类型的 ESD 保护?

    此致、

    JMMN