This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:有关抖动的一些问题

Guru**** 2929220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004088/ds90lv001-some-questions-about-jitter

器件型号:DS90LV001

您好、朋友、

   在本文档中:www.ti.com/.../slaa844.pdf、图片中显示了一个结论

  我想 知道你为什么得出这一结论以及如何得出这一结论。

  请提供一些信息。

  谢谢、

  Teck。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teck:

    请参阅详细介绍测试设置和实验的应用手册的第一页。 在此设置中、发现20%通常是无误差环境的最大抖动百分比(小于1e-12 BER)。

    此致、

    I.K.