This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83869HM:符合 TSN 标准

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004132/faq-dp83869hm-tsn-compliant

器件型号:DP83869HM

时间敏感网络(TSN)是 IEEE 标准的组成部分、旨在融合同一网络上的各种优先级流量。 大多数 标准对 MAC 有影响、但这些标准对以太网 PHY 有两项要求。

TSN IET 规范(802.1Qbr 和802.1Qbu)定义了以太网帧的新 SMD 类型。

2.低确定性延迟。

德州仪器(TI) 100Base-Tx、1000Base-T、10Base-T1L、100Base-T1和1000Base-T1支持上述要求并符合 TSN 标准。

此致、
GET

mPacket 类型

帧编号

SMD

SFD (快速)

不适用

0xD5

SMD-Sx

可预 MPtable 帧开始

0

0xE6.

1

0x4C

2.

0x7f

3.

0xB3

SMD-CX

非初始片段

0

0x61

1

0x52

2.

0x9E

3.

0xAD

验证

0x07

响应

0x19