This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:波形改进简介

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397, LMH0318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003800/lmh0303-about-waveform-improvement

器件型号:LMH0303
主题中讨论的其他器件:LMH0397LMH0318

你(们)好

我有两个问题。

问题1.

我想改善上升波形。

是否有可改善波形的寄存器?

问题2.

寄存器0x4 AMP 是否改善了波形的振幅?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 没有可改善波形的寄存器。

    2)。 振幅可通过寄存器0x04[4:0]进行更改。

    改进输出眼图的方法有两种:

    1)。 请严格遵循数据表的图8。 75 Ω 上拉 Rs 需要并联并且彼此接近。 磁效应将改善眼图。

    2)。 如果可能、请考虑使用 LMH0318或 LMH0397、因为这两款器件具有板载重定时器、眼图更加清晰。 。

    此致、Nasser