This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C187:它是否适用于 RGB 到 LVDS 的转换?

Guru**** 2843460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C187, SN75LVDS83B, DS90C385A, SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998255/ds90c187-is-it-suitable-for-rgb-to-lvds-conversion

器件型号:DS90C187
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83BDS90C385ASN65LVDS93B

尊敬的 TI 专家:  

我的客户正在寻找 RGB888转 LVDS 转换解决方案。  他们询问 DS90C187是否合适。

检查 TI 解决方案时、有以下项目。

SN65LVDS93B 或 SN75LVDS83B 或 DS90C385A

哪一项是最好的?

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    这取决于 PCLK 速率是多少、RGB888输入是单通道还是双通道? RGB888输入是3.3V 还是1.8V?

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉耽误你的回答。

    客户规格如下。

    PCLK:10~30Mhz,RGB 输入为单路,Vcc 为3.3V。

    请推荐该商品。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SN65LVDS93B 或  SN75LVDS83B 均 可用于它们。