This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181RGZR

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1004056/tmds181-tmds181rgzr

器件型号:TMDS181

各位专家:  

我们正在检查此项目 n 发现 Pin40 (NC)实际上附带了导线键合?  

我在 TI 的站点或 IHS 上看不到 PCN。 我是否可以知道这种键合的目的是什么? 或者您是否可以共享更新的 PCN。

谢谢你。   

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/pastedimage1621949619232v1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚18和40均为 NC、请将其保留为"无连接"。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢。

    奇怪的是、为什么引脚40在本应为 NC 时具有线键合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使使用这两个引脚的线键合、 我也只需遵循数据表建议并将其保留为无连接。

    谢谢

    David