This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181适用于拉电流和灌电流应用

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/998839/tmds181-tmds181-for-both-source-and-sink-application

器件型号:TMDS181

您好!

我计划将 TMDS181用于拉电流和灌电流应用。 在我的灌电流侧设计中、我已经将其用于 TMDS181。 您能否确认我是否可以将同一个 IC 用于源端应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于源端应用、源端是否支持交流耦合或直流耦合 HDMI? TMDS181只能与直流耦合 HDMI 源配合使用。

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。  

    我的源支持交流耦合 HMDI。 我将选择一个替代 IC。

    此外、如果我想使用音频接口并通过 HDMI、您还能告诉我是否可以使用 TMDS181。 该 IC 是否也支持音频。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电源是交流耦合的、则 TMDS181不是适合该设计的器件。 请查看 DP158或 DP159。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。

    1.音频支持是什么? TMDS181是否支持 HDMI 音频。 如果是、您是否有任何在其中实现音频电路的参考原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    音频、视频和辅助数据通过三个 TMDS 数据通道进行传输、因此请遵循您的设计的数据表或 EVM 原理图中的参考原理图。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否澄清一下、对于音频信号、ARC_OUT 和 SPDIF 信号是否是强制性的、这可以通过 TMDS 信号来处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ARC_OUT 和 SPDIF 都是可选的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    通过提及 ARC_OUT 和 SPDIF 是可选的、这意味着音频 数据通过 TMDS 线路传输。

    我的理解是正确的。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我参考了用于接收接口的 TMDS181的 Beitec FMC 卡原理图。 我在输出侧观察到50欧姆电阻器连接器。 您能否告诉我这些电阻器是否是强制性的以及这些电阻器的重要性。 所附图片为同一卡的原理图。

    2.您还可以确认可以使用 VDD=1.15V 为 IC 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    连接 到 TMDS181的器件需要其输入进行交流耦合(C31-C38)。 TMDS181遵循 HDMI 1.4b 和 HDMI2.0标准、这些标准定义了一个直流耦合3.3V 共模接口。 因此、外部50 Ω 端接至3.3V 模拟灌电流端接、并将共模电压设置为3.3V。 请注意、50欧姆端接会产生双端接网络并降低输出信号振幅、因此必须降低 TMDS181 VSADJ 电阻器以补偿信号振幅下降。  

    请参阅 TMDS181数据表的第6.3节、最小 VDD 为1.1V。 因此、1.15V 仍处于 TMDS181建议的工作条件内。

    谢谢

    David