This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:规格确认和差异

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003850/tcan1042h-spec-confirmation-and-differences

器件型号:TCAN1042H

你(们)好  

TCAN1042H 是否可以替代 ATA6563?

我们的优势是什么

e2e.ti.com/.../ATA6562.3_2D00_Data_2D00_Sheet_2D00_DS20005790D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是的、TCAN1042H 具有相同的主要功能、包括具有集成数字电压转换(Vio)的高速 CAN 通信。 为了实现5Mbps 的相同数据速率规格、应选择 TCAN1042的"G"变体。 如果2Mbps 足够、也可以使用非"G"器件。  

    我之前没有比较过这些器件、但快速查看数据表可以看出 TCAN1042具有出色的总线故障保护、ESD 保护和环路时序规格。 ATA6563似乎具有更高的结温额定值、但我相信这仅适用于0级器件、因为1级规格的最高温度与 TCAN1042相同。  

    如果您还有任何问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott