This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034EVM:TLK10034EVM

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003614/tlk10034evm-tlk10034evm

器件型号:TLK10034EVM

我尝试在10GbaseKR 中训练 TLKJ10034组件和 ATOMC3000 Intel 组件之间的链接。

目前 、链路无法成功建立。  

我 假设 TLK 和 Atom 组件之间存在兼容性问题。

英特尔的勘误表显示:"在10GbaseKR 链路训练开始时发出预设请求的链路合作伙伴应将10GbaseKR 初始化系数配置为与预设系数相同的值。"  

我的问题是:是否可以使用 TLK10034组件强制预置和初始化链路训练协议的值? 如果可能、如何实现呢?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 尚未评估 TLK10034的固定预设操作。 下面的寄存器影响预设操作。 我建议对它们进行评估。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答、

    但这些寄存器是 RO、我想它们表示训练的状态。

    我找不到 任何允许强制预置和初始化值的寄存器。