This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:刷写 EEPROM 时出错

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003836/tps25750evm-error-to-flash-eeprom

器件型号:TPS25750EVM

您好!

我尝试通过 GUI 刷写 EEPROM、但过程始终为0%、我已重新启动计算机、但无法正常工作、如下图所示、我是否错过了任何内容? 期待您的回复、谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改 计算机可以识别的 Type-A 电缆即可解决此问题 。