This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:是否可以不使用外部上拉电阻器?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003669/tca9555-can-the-external-pull-up-resistor-not-used

器件型号:TCA9555

大家好、  

一个简单的问题是、如果我们可以将 P07-P00和 P17-P10的输出电流分别限制在80mA 和160mA 以下、我们是否可以仅使用内部100kohm 进行上拉而不使用外部上拉电阻器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,里根,

    是的、输入引脚可以依靠100k Ω 的内部上拉电阻。 如果信号驱动器从输出低电平状态(例如开漏输出)变为高阻抗、请确保考虑器件外部存在的泄漏路径以及相对较慢的信号上升时间。  

    请注意、这仅在引脚配置为输入时才适用、因为引脚将在配置为输出时进行推挽。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    注意到。 感谢您的详细评论!