This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:当 PID 和 VID 为默认值时、是否需要 EEPROM

Guru**** 2859000 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003135/tusb2036-is-eeprom-needed-when-pid-and-vid-are-default

器件型号:TUSB2036

我是小岛筑岛、他是 NCG 的 FAA。

我认为我对这些器件的理解不是很好、但 我的帐户针对  TUSB2036VFR  和  TUSB2046BVFR 提出了这些问题。

1.当帐户默认使用 VID 和 PID 时、这些器件是否会在没有 EEPROM 的情况下正常激活?

VID 和 PID 的默认值是多少。

不过、我如下所示...

1。

当 VID 和 PID 为默认值时、EXTMEM (26)为高电平、然后禁用 EEPROM。

在这种情况下、引脚(5)必须悬空(未使用)、不能用作 EECLK &

引脚(6)用于成组输入端子、不用作 EEDATA (EEPROM 串行数据/电源管理)。

因此、如果将可选 EEPROM 用作默认值、我认为不需要这些 EEPROM。

2.

我不理解这个问题,但如果这个问题很高,我认为表2中没有像 XXXXXX 这样的数字。

请告诉我任何意见。

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki-San、

    1。是的 VID/PID 可用作默认值、外部 EEPROM 是可选的。 您对引脚状态的理解是正确的。

    2. 默认的 VID/PID 为  

    VID = 0451h

    PID = 2036h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San

    感谢您的指导。

    我感到很欣慰、我的理解是正确的。

    关于  默认 VID/PID,在哪里可以知道它们?

    但数据表中没有任何信息。

    我认为这是 TUSB2036、TUB2046呢?

    如果我知道如何搜索它们、可能就足够了。

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    对于这些集线器、PID 值遵循器件的 PN。 对于 TUSB2046、PID = 2046h。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    我知道 POD 或产品 Humber 遵循器件 PN。

    我想 h 意味着高。

    TUSB2046的 VID 或供应商 ID 如何? 我怎么知道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koki-San

    供应商 ID 由 USB-IF 分配、您可以在此处以十进制格式查看列表(德州仪器(TI) 0x0451h = 1105)

    https://www.usb.org/sites/default/files/vendor_ids033021.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢您提供 VID 列表。

    我明白这是由公司决定的。

    感谢您的快速回复。

    我也感谢 Malik。

    最好的,Koki