This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:多点功能、可通过 UART 进行控制

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003541/dp83td510e-multi-drop-function-and-can-be-controlled-with-uart

器件型号:DP83TD510E

大家好、

 

我们的客户正在考虑 IEEE802.3.cg 器件、他们对 DP83TD510E 感兴趣。

 

  • IEEE802.3.cg 可应用于多点功能。 DP83TD510E 也能应用于它吗?
  • 考虑到现有系统中的 MCU、他们希望使用 UART 而非 RMII 来连接 DP83TD510E。 MCU 是否可以使用 UART 控制它? 或者、MCU 能否使用一个 RMII 端口控制2个 IEEE802.3.cg 器件?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    DP83TD510E 没有支持 UART 格式传入数据的硬件。 510使用 MDIO/MDC 接口进行寄存器通信(控制器件)。  

    谢谢、

    利斯尼