This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:有关 THVD8000连接的问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002669/thvd8000-question-about-connection-of-thvd8000

器件型号:THVD8000

大家好、

我对 THVD8000有2个问题。

您可以支持以下内容吗?

1.是否可以像星形连接那样进行连接?

2.是否可以使用脉冲传输进行远距离传输?

此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuya、

    这一切取决于应用、如数据速率和距离。 如果波特率较低、THVD8000可能与星形网络配合使用。 由于低数据速率下的 BID 宽度很长、因此信号在 网络内来回跳动后有时间稳定。  

    我不确定您的意思是脉冲传输。 如果数据速率较低、电缆的电阻损耗会限制通信距离。 如果数据速率较高、损耗主要来自容性负载。 在 THVD8000设计指南中、表2包含一些实验数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我指的是 LAN 等脉冲变压器。

    客户对稳定性的担忧。

    此致、
    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuya、

    只是检查一下、您的问题是否得到了解答、或者您是否需要更多信息?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    感谢您的确认。

    我需要有关第二个问题的更多信息。

    此致、

    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuya、

    我对脉冲变压器不太熟悉。 我的理解是、它是一种变压器、但用于传输信号。 我不明白为什么在总线上不能使用脉冲变压器。 但我不确定功率是如何传输的。 电源是否由(电源)变压器耦合?

    一般来说、THVD8000系统就像 RS-485系统。 损耗主要来自电缆损耗。 您能否详细介绍一下稳定性? 由于星型网络、您是否担心信号的质量?