This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:多点/多点/星型拓扑支持

Guru**** 668420 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811S-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003462/dp83tc811s-q1-multipoint-multidrop-star-topology-support

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC811

我们正在使用 DP83TC811S-Q1 IC 开发通信系统。 我们最近发现、该器件文档未提及多点/多点/星型拓扑支持、这是802.3bw 100BASE-T1标准的一项特性。 此拓扑是我们产品设计的一项要求。

我们有几个问题:

  • DP83TC811S 是否可用于以半双工/全双工方式从主器件向多个从器件发送数据、例如星形拓扑?
  • 在 TI 文档 TIDUET1中、图2显示了每个节点使用两个 PHY 的菊花链配置。 我们的 MCU 只有一个 xMII 接口。 是否有任何方法可以创建仅使用一个 xMII 接口的菊花链拓扑? 是否有任何 MII 开关/多路复用器 IC 可实现此目的?
  • 100BASE-T1/汽车以太网演示展示了具有开关的星形拓扑。 此星形拓扑是否具有适用于 DP83TC811 PHY 的开关? 如果是、是否有任何 TI 100BASE-T1开关可用?
    • TI 文档 TIDUET1图4中还显示了具有开关的相同星形拓扑

此致、
罗马