This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:客户能否参阅 TIDA-00204以了解 DP83867CS (SMGII)?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83867CS, TIDA-00204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003579/dp83867cs-can-customer-refer-tida-00204-for-dp83867cs-smgii

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他器件:DP83867IRTIDA-00204

各位专家、您好!

客户希望考虑将 DP83867CS 用于 SGMII。 我找到了 TIDA-00204、但它采用了 DP83867IR (RGMII)。 客户能否参考此适用于 SGMII (DP83867CS)应用的参考设计? 如果是、客户应如何考虑差异? 或者、您是否有其他适用于 SGMII (DP83867CS)应用的参考设计?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    我建议将此 EVM 用作 TIDA-00204的参考。 这个使用了 SGMII、因此它将具有更相似的设计。  https://www.ti.com/tool/DP83867ERGZ-S-EVM

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    谢谢、

    利斯尼