This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN337:器件选择

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003716/tcan337-part-selection

器件型号:TCAN337

您好!

我的板上使用 TCAN337的 IAM。 但在评估板中未提供 BOM。 请分享分离式端接(60R)的 PN 或功率规格以及下图所示的其他值,并在 TXD 和 FAULT 引脚(10K 或4.7K)上连接上拉电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TCAN337 EVM 上、分裂终端电阻器是 DNP、因此我不确定他们使用的封装电阻器是什么。 在我们的另一个 EVM 上、当我们使用分裂终端时、我们使用1/4W 电阻器。 以下是 P/N: CRCW120662R0JNEA

    TXD 引脚不需要上拉电阻、这一切取决于您的 MCU。 如果 MCU 输出为漏极开路、则可以使用上拉电阻器并根据 TXD 的电压计算功耗。 假设您在 TXD 上使用10K 上拉电阻器、TXD 的工作电压为3.3V。 当 TXD 变为低电平时、消耗的功率约为1mW。

    FAULT 引脚确实需要一个上拉电阻器、因为它是漏极开路。 您可以使用1k-10k 范围内的任何数据。 功率计算的工作方式相同。 如果电阻器被拉至3.3V、并且 FAULT 引脚发送的是大约3.3V 压降的低电平。 您可以根据所使用的值电阻器计算功耗。

    如果这已回答您的问题、请不要忘记点击按钮。 如果您还有问题、请告诉我。

    最棒的

    Chris