This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3227E:我们是否更换了 Maxim 器件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C3221-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003544/max3227e-do-we-have-replacement-of-maxim-part

器件型号:MAX3227E
主题中讨论的其他器件:SN65C3221-Q1

您好、先生、

我的客户正在使用 MAX3227EAAE+、 我们是否有引脚对引脚解决方案并且需要 AEC-Q100?

如果我们不这样做、您是否可以共享类似的器件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SSOP 封装中没有汽车 RS-232收发器。

    最相似的收发器是采用 TSSOP 封装的 SN65C3221-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    用户、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett