This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:是指 DP83867ISRGZR 替换为 DP83867IRPAP 时需要进行的任何软件更改(例如修改 Linux 驱动程序)

Guru**** 2847230 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003144/dp83867ir-is-any-software-change-required-e-g-modification-of-linux-driver-if-dp83867isrgzr-is-replaced-with-dp83867irpap

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83867IS

我们将 DP83867IS 用于其中一种硬件设计。 遗憾的是、芯片缺货。 如果我们将 DP83867IS 替换为 DP83867IRPAP、请告诉我我们是否需要修改任何软件组件(例如 Linux 驱动程序)。 如果我们只是修改我们的硬件设计、它会像现在一样工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一需要注意的寄存器差异是、一些之前默认的值现在是自举值、而一些之前自举的值现在是默认值。 PAP 版本 和 NGZ 版本具有不同的地址0x172功能。

    请告诉我这是否解答了您的问题!

    谢谢、

    利斯尼