This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:Windows10中的集线器被识别为 HUB1.1、且端口未与 OC 一起使用。 某些设备未被识别且无法正常工作。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A, TUSB2036, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003317/tusb2077a-hub-in-windows10-recognized-as-hub1-1-and-ports-unused-with-oc-some-devices-not-being-recognized-and-not-working

器件型号:TUSB2077A
主题中讨论的其他器件: TUSB2036TUSB4041I

您好!

我是 Hector、我一直在使用5个端口的个性化集线器设计中工作。 其中4个具有 USB Type A 连接器、1个嵌入在 PCB 设计中、连接到 STM32 USB 引脚。

我使用的是具有外部5V 电源和3.3V 电源的自供电集线器。

我连接了一些设备、例如 iPhone xr、Digital Microscope USB、多个 HDD 驱动器、Kindle、所有这些设备都得到了认可、运行良好。

后来我连接了4个不同的摄像机:2个 Intel RealSense D400系列摄像机和2个高清 USB 2.0摄像机。 并且未能正常工作或得到良好认可。

我用作参考"TUSB2036和 TUSB2077A EVM 用户指南"板、还提供了适当的数据表来进行定制设计。

使用软件 "USB 设备树查看器"、我可以注意到、在 Windows10中检测到集线器为 HUB1.1、让我知道有一个问题、即无法识别为2.0、但仍能与某些设备配合使用。 我遵循布局设计指南和建议。  

我还注意到、在 LED 指示灯中、与 EVM 板中一样、PORTPWR 是红色 LED、这意味着所有端口都关闭、但当我连接我提到的工作设备时、它仍然是红色 LED。 检查设计和是否正确连接。 此外、当器件连接到 NO 时、它应该仅通电(PWRON1-7 (NEG)低电平有效)。 所有指示灯均为低电平、这意味着当任何端口打开时、5个端口的绿色 LED 指示灯均为低电平。 成组引脚设置为高电平、因此应单独控制。

我还在使用6MHz 时钟、这是不能在高速(USB 2.0)中工作的原因吗? 它应该使用6MHz 的频率、通过该频率、内部 APLL 电路生成48MHz 的内部时钟来对来自上行端口的数据进行采样。

我还没有做的是、2个未使用的端口(端口6和7)将引脚悬空、这可能会给 IC 造成一些噪声、使其可以是2.0? 或者我的设计中是否有遗漏的东西?

我附加了原理图。 如果需要 PCB 布局、请告诉我。

请提供帮助、我将不胜感激。

提前感谢。

H é ctor。

hmartinez@kybel.mx

e2e.ti.com/.../usbhub5ports.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    TUSB2077A 是一款全速集线器、因此仅支持12Mbps 的速率。  摄像机在这些速度下可能难以运行。

    集线器的下行端口电源由 USB 主机控制器控制。  根据从主机接收到的 USB 命令、端口电源被打开/关闭、大多数主机同时打开/关闭所有端口。  尽管如果集线器设置为单独控制、如果集线器接收到来自 USB 主机的正确命令、它可以单独打开/关闭端口。

    应将未使用的端口拉至低电平以防止发生虚假连接事件、但这似乎不会导致您报告的问题。

    PORTPWR 是否曾经变为高电平?  HUBCFG 和 PORTDIS LED 是否正常工作?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的快速回复、

    因此、如果它只能达到12Mbps、不应该被命名 为1.1HUB、为什么数据表说明中说它是 一个具有7个端口且符合 USB 2.0规范的器件? 或者、我是否误解了它的轮毂类型?  

    是的、未使用的端口仅显示为 OC 端口、但其他端口在连接某些器件时没有问题。

    PORTPWR 尚未看到它变高、但 HUBCFG 和 PORTDIS LED 工作正常(绿色 LED 亮起)。 连接一个摄像头 USB 2.0 PORTDIS LED 时、切换:99%绿色 LED 亮起、1%红色 LED 亮起(近似值)。 连接2个摄像头 USB 2.0时、PORTDIS 保持红色 LED 亮起。  

    如果全速集线器是此类摄像头的问题、我是否应该考虑使用另一个 IC 集线器? 如果是、这种类型的摄像头最兼容的集线器是哪一个? 此外、如果有一个与 TUSB2077A 48-LQFP 兼容的 IC 引脚、该引脚可能几乎无法实现、但无论如何都要问...

    谢谢、

    此致、

    Hector。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hector、您好!

    虽然 USB 1.1通常表示 FS/LS、USB 2.0表示 HS 操作、但 USB 2.0是 USB 1.1规范的修订版、因此在发布 USB 2.0规范后发布的任何 FS/LS 器件都被视为 USB 2.0全速器件或低速器件。

    当您说"未使用的端口仅显示为 OC 端口"时、您意味着它们报告过流情况吗?  OVERCUR6和 OVERCUR7引脚可连接在一起并上拉至高电平以防止这种情况发生。  误报过流事件报告可能会导致 PORTPWR LED 出现问题。

    连接两个摄像头时、主机上报告了什么?  您是否遇到任何带宽误差或功率误差?  您的设计为 VBUS 上的下游端口提供了多少电流?  我希望两个摄像头都能正确枚举、但操作可能不连贯或缓慢。

    我们没有引脚2引脚 USB 2.0高速集线器、最近的是 TUSB4041I、这是一款4端口 USB 2.0 HS 集线器。

    此致、

    JMMN