This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:FLD 搭接

Guru**** 2781475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001882/dp83867e-fld-strapping

器件型号:DP83867E

团队、  

我们在数据表中看到了一些提到 FLD 搭接的内容,但我们找不到使用的引脚。  它说该值是 RO,默认为捆绑值,但我无法分辨它与任何组件引脚的关系。  您是否有其他相关文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    该寄存器是64引脚版本器件的进位。 但48引脚版本(您参考的引脚版本)不支持此功能。 在48引脚版本中、请配置寄存器"Fld_cfg"

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设我们使用的是48引脚版本。  从数据表中可以看出、该 FLD_CFG 寄存器默认为"0"=正常运行。  尽管如此、读取该寄存器似乎显示 FLD 已启用。  我们在此部件中使用 Xilinx Petalinux 2019.2驱动程序(Xilinx 显示它支持此器件)。  我想仔细检查并确保部件不会基于任何其他外部引脚启用此功能。  此外、我们是否需要在 system-user.dtsi 文件中放入任何特殊内容以进行 petalinux 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是48引脚不支持 FLD 的引脚选项。 我不确定我们是否可以帮助进行 Xilinx 配置。 有关 DP83867的参考 Linux 驱动程序,请访问 :https://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/net/phy/dp83867.c

    --

    此致、

    Vikram