This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS 串行器/解串器选择

Guru**** 2926410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0421, DS32ELX0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000566/lvds-serdes-selection

主题中讨论的其他器件:DS32EL0421DS32ELX0421

您好、TI 专家

我们正在寻找串行器/解串器件、将多个 LVDS 输入(4-5)串行化/解串化为一个输出、输出将连接到光纤媒体、每个 LVDS 输入速度高达150Mhz、延迟不应超过几微秒、
您能就此类器件/参考设计提出建议吗?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    能否提供您想要实现的目标的方框图?  

    它是4 LVDS 输入还是单路连接到4 LVDS 输出、单路连接是光纤?

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChARLEY Cai

    下面是描述所需解决方案的 BD (我猜每侧需要两个串行器/解串器):

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有时钟信号和 LVDS 信号?

    我们的 DS90UB947/948器件需要时钟信号才能正常工作。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChARLEY Cai

    我们可以从 FPGA 生成时钟、
    DS90UB947似乎主要用于视频和音频、
    DS32EL0421呢?

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的 、DS32ELX0421也可以正常工作。 我可能需要将您安排到  DS32ELX0421的其他团队  

    此致、

    蔡夏利