This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:相似器件、但是双向的

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003684/max3232-similar-part-but-is-bidirectional

器件型号:MAX3232

大家好、

你好。

我们是否具有与  MAX3232类似的器件、但它是双向的?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    该器件具有驱动器和接收器、因此可将其视为双向器件。 我假设您正在寻找一个器件、其中发送和接收的信号都位于同一线路/引脚上。 这种单线接口听起来与 IO-LinkLIN 更相似。 我不认为 RS-232允许这样的半双工连接。  

    此外 、两线制差分对 RS-485接口的半双工选项也可能是您想要的。

    请告诉我、这些声音中是否有一个听起来像一个匹配、或者我在这里误解了您的需求。

    此致、
    Eric Schott