This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:TSER953是否可通过 P2P 代替 DS90UB953Q1? TDES954是否可通过 P2P 代替 DS90UB954Q1?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954, DS90UB953-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003591/ds90ub953-q1-whether-tser953-can-p2p-replace-ds90ub953q1-whether-tdes954-can-p2p-replace-ds90ub954q1

器件型号:DS90UB953-Q1
Thread 中讨论的其他部件:TSER953TDES954DS90UB954-Q1

TSER953是否可以通过 P2P 代替 DS90UB953Q1?  TDES954是否可通过 P2P 代替 DS90UB954Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    TSER953和 TDES954来自 V3Link 产品系列、而 DS90UB953-Q1/DS90UB954-Q1来自 FPD-Link 产品系列、因此不符合互操作要求、但 V3Link Tser+DES 可用于代替非汽车应用的 DS90+DS90 (替代两侧、而不仅仅是一端)。 V3Link 不是符合汽车标准的产品  

    此致、

    Casey