This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBA225:TS3USBA225

Guru**** 2769015 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003372/ts3usba225-ts3usba225

器件型号:TS3USBA225
主题中讨论的其他器件:TS3USB3031

实际上、在我们的其中一个设计中、我们希望实现3:1 MUX/DEMUX、在这里、我们希望实现 USB 信号的设计、 在此、我随附我的设计、有关上述器件型号、请告知我我们是否可以将所有输出通道用于 USB 信号。

U5是3:1 MUX/DEMUX 的参考指示符

提前感谢

e2e.ti.com/.../USB_2D00_MUX.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音频通道可能无法用于 USB2信号。  TS3USB3031也是3:1多路复用器