This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:Q1产品与非 Q1产品之间的差异

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003637/tca9548a-q1-difference-between-q1-product-and-non-q1-product

器件型号:TCA9548A-Q1

您好!

我们收到了客户关于非 Q1产品和 Q1产品数据表差异的三个问题。

Q1产品 RON_Max (Vo = 0.4V、IO = 15mA)高于非 Q1产品。 Q1产品的性能是否较差?

2. Q1产品的 ICC 待机模式低输入和高输入最大值(VCC = 5.25V)高于非 Q1产品。

Q1产品的性能是否较差?

3.总体而言,非 Q1产品是否优于 Q1产品?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、  

    我们器件上的 Q1后缀表示该模型符合汽车终端应用的要求。 由于该市场对高可靠性的要求、此类器件的测试标准高于非汽车型号。 一般而言、我们希望 Q1器件在稳健性和可靠性方面具有更好的性能、并通过数据表规格量化这一期望。 这些标准通常还会增加成本、因此由设计人员决定这些可靠性标准是否值得潜在的额外成本。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott