This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:通信不稳定

Guru**** 2830075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002778/sn65hvd232-communication-instability

器件型号:SN65HVD232

大家好、

SN65HVD232D 访问 CAN 网络、通信不稳定(A 和 B 通信交互、询问和应答、有时是丢帧)。

两侧都添加了120欧姆匹配电阻器、500K 通信速率。


请帮助分析它、

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有问题的范围截图? 具体而言、当发生错误时、最好查看 CANH 和 CANL 线路、VCC 和 TXD 引脚。

    您使用什么电压为此器件供电? 我在所附的原理图中看到器件上有一个120欧姆的终端电阻器。 只需确认总线上的另一个 CAN 器件还具有120欧姆的端接电阻器、对吧?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复。

    主要问题是 通信不稳定。

    3.3V 电源、两侧的 CAN 收发器电路和故障 时的 CAN 波形(不一定是异常时的波形)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    您能否共享由 SN65HVD232发送的完整 CAN 帧? 您还能验证 VCC 输入上的电压。 使用3.3V 电源供电时、CANH 线路似乎有点高。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复。

    请检查图片。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    这两个波形(最初来自5V 收发器和3.3V 收发器)看起来都很好。 我不希望此网络中的接收收发器对任何类似波形进行误解。 此外、听起来系统已正确端接、在拓扑中也很简单(点对点)。 根据此信息、如果条件不变、此问题似乎与硬件无关。  

    • 系统下降帧的频率是多少? 它是可测量的百分比、还是仅偶尔发生?
    • 导致丢失帧的条件是否可恢复?
    • 您是否确定了可提高/降低故障频率的任何内容?
    • 测试设置附近是否有任何噪声源? 开关电源、电机等
    • 当帧丢失时、系统中的 CAN 控制器是否报告任何特定错误? 通常、它们能够识别通信的哪一部分失败(CRC、仲裁错误、缺少 ACK 等)。  

    此致、
    Eric Schott