This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:TX/RX 正负连接。

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003502/tusb1002-tx-rx-positive-and-negative-connections

器件型号:TUSB1002

大家好、

是否可以反向连接 TXx/Rxx 的 P 和 N?
客户需要交换布线布局中的 P 和 N。

此致。
Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo-San

    USB3规范支持极性交换、以简化电路板布局。  可以交换 SSTX 和 SSRX 对、在超高速握手期间、会发送训练序列 TSEQ、并使用 D10.2符号来检测是否完成了通道极性反转(请参阅 USB 3.0规范的第6.4.2节)。

    谢谢

    David