This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1551:RS-485收发器、性能与 MAX490类似

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451, THVD1551, SN65LBC179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003339/thvd1551-rs-485-transceiver-with-similar-performance-to-max490

器件型号:THVD1551
主题中讨论的其他器件:THVD1451、 SN65LBC179

大家好、团队、

我正在为 MAX490 低功耗、压摆率受限 RS-485/RS-422收发器寻找 TI 交叉参考器件

我之前见过 THVD1451和 THVD1551均被称为交叉参考、这些器件的主要优势在于集成了 IEC ESD 保护、集成了 IEC EFT (抗噪性能)和更高的信令速率。

这些器件之一是否仍然是 TI 为 MAX490提供的最相似器件?

谢谢、

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:  

    您提到的两个 THVD 系列都是很好的替代器件。 请注意、这些器件支持更高的数据速率、因此在其驱动器上具有更快的压摆率。 虽然这具有实现更快通信的优势、但它也会向系统引入更多高频能量、这些能量更容易通过次优终端得到反映。  

    另一个压摆率更相似的器 件是 SN65LBC179、该器件与此处提到的所有收发器具有相同的功能。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric! 非常乐于助人!