This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1451:性能与 ADM3490 RS-485收发器相似的器件

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451, SN65HVD1474, SN65LBC179, THVD1551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1003340/thvd1451-device-with-similar-performance-to-adm3490-rs-485-transceiver

器件型号:THVD1451
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1474SN65LBC179THVD1551

大家好、团队、

我正在寻找 TI 的 ADM3490 3.3V 低功耗 RS-485/RS-422收发器(全双工、10Mbps)交叉参考器件

我之前见过 THVD1451和 SN65HVD1474交叉参考、这些器件的主要优势在于集成了 IEC ESD 保护、集成了 IEC EFT (抗噪性能)、更高的信令速率和更宽的输入电压范围。

这些器件之一是否仍然是 TI 为 MAX490提供的最相似器件?

谢谢、

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

     SN65HVD1474似乎 是更好的选择之一、因为它与被替换器件的压摆率更接近。  虽然较快器件的较高压摆率有利于实现更快的通信、但它也会向系统引入更多高频能量、这些能量更容易通过次优终端得到反映。  

    根据所需的电源电压、我建议 使用 SN65HVD1474 (3.3V)或 SN65LBC179 (5.0V)。 如果需要一个收发器在两个电源电平下工作、THVD1451或 THVD1551可能是最佳解决方案。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric! 非常乐于助人!