This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:SFP+收发器模块无法检测来自重定时器 DS125DF111的高速接口差分信号

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS125DF111EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002650/ds125df111-sfp-transceiver-module-can-not-detect-high-speed-interface-differential-signals-coming-from-re-timer-ds125df111

器件型号:DS125DF111

您好!

在 SFP+适配器卡中设计 DS125DF111时、我遇到了高速接口断开问题。

我们的成立是因为有 一款 DS125DF111EVM 产品可通过 TI 网站验证使用情况。

但是、该连接器在电路板中使用 SMA 连接器。

我们正在尝试搜索是否有其他具有 SFP+连接器的 EVM 板、以验证我们的 SFP+适配器卡。 但似乎没有好消息。

是否有人可以提供建议?

非常感谢。

此致、

库珀·卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、TI 没有 DS125DF111 EVM 电路板选项可实现 SFP+连接器。 您需要从其他供应商单独订购 SFP+模块合规性板。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的回复。

    我可否提出这个问题?

    至于重定时器,如何验证输出通道传输工作正常?

    我是否应该使用示波器测量输出侧的 TX RX 对信号?

    我的情况是10Gbps B.W。如果 SFI 接口从主机侧绕过重定时器、可以通过 SFP+连接器读取。

    此致、

    库珀·卢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该使用示波器测量通道之后的重定时器 Tx 输出。 您需要应用 SFP+ B 点掩码并评估性能。 您可以调整重定时器 Tx 输出幅值和去加重、以优化 SFP+输出屏蔽裕度。

    谢谢、

    Rodrigo Natal