This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:Tj 的文档

Guru**** 2694295 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366, SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001810/sn65dsi84-document-for-tj

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件:TS5A21366

大家好、

这里是 IPC 应用的客户、他们想要一些有关 Tj 的信息。

有关于 Ta 和 Tcase 的信息,他们需要一些 Tj 的信息

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    他们想要了解有关 Tj 的哪些具体信息? 数据表的"热性能信息"部分提供了该器件的热性能信息。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    感谢您的回复。

    目前、他们已经从数据表中获得了 TC 和 Ta 信息。

    他们想知道结温的范围、是否有任何相关信息或公式?

    此致、

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    Tjmax 可通过 Tjmax= Ambient Tempmax + Pmax (RθJA μ V)进行估算、因此对于 DSI84、它大约为~93C。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    感谢您的回复。

    客户反馈、他们 使用了许多 IC、并观察到大多数 Tj 和 TC 的偏差约为3度以上(Tj > TC 约为3C 度或以上)

    但在本例中,它的温度仅高0.7°C。 对吗?

    如果以下公式是 TI 芯片标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    它只是一个近似值。 客户可以参考此常见问题解答以了解更多详细信息: e2e.ti.com/.../167939  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    再次感谢您的回复和建议。

    我从客户那里得到了一些反馈、您提供的链接是 TS5A21366、信息可以理解。

    但该材料无法满足 SN65DSI84规格

    他在 数据表中只找到了 Vmax (Vcc)和 RꙨJa、他还对 VCC 单位提出了疑问、他认为它太大了。

    为什么 TS5A21366 的 Ta = 85C Tj = 113.3C (这是合理的)、但 SN65DSI84的范围如此小?

    此致、

    长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    DSI84的 Pmax 仅为 Vcc*icc = 1.95V * 150mA = 0.2925W

    最高环境温度为85°C。

    RθJa = 55.1 C/W

    因此 Tjmax=环境温度最大值+ Pmax (RθJA)= 85 + 0.2925*55.1

    =101.1 C

    此致、

    I.K.