This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE504:SN65LVPE504和 DS50PCI402之间的差异

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS50PCI402, SN65LVPE504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002791/sn65lvpe504-difference-between-sn65lvpe504-and-ds50pci402

器件型号:SN65LVPE504
主题中讨论的其他器件:DS50PCI402

你(们)好


我遇到的情况是具有 x8 Gen3信号的 PCIe 根端口、而下游器件具有 X4 Gen2带宽。 我们发现、有时器件只能识别 X1 Gen2带宽。
我们希望在根端口和器件之间放置转接驱动器、以提高兼容性。

这些是我的问题。
在这种情况下、建议使用哪种转接驱动器?
2.在这种情况下、限幅转接驱动器还是线性 转接驱动器是更好的选择?
如果我们使用 Gen3转接驱动器、那么 Gen3信号仍在转接驱动器之后? 此时、转接驱动器和器件之间是否会进行速度和带宽协商? 否则,协商会返回到根端口吗?
4.如果使用 Gen2转接驱动器、转接驱动器之后的信号将成为 Gen2信号?
5.我发现 SN65LVPE504和 DS50PCI402是 Gen2转接驱动器。 这些转接驱动器之间的区别是什么? 根据我的要求、建议使用哪一个? DS50PCI402是一款8通道转接驱动器、我可以使用 DS50PCI402代替两个 SN65LVPE504来实现双向模式。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    请注意您对以下问题的回答:

    1)。 DS50PCI402具有更高的 EQ 增益、它是8个通道、因此它可能是更好的选择。

    2)。 对于 Gen1/2、有限转接驱动器可能是更好的选择、因为无需完成链路训练。 此外、受限的转接驱动器具有更高的增益、因此可以处理其输入上的更多损耗。

    3)。 是的、第3代信号将出现在线性转接驱动器之后、并且根端口和端点之间存在链路协商和协议协商。

    4)。 是的、使用 Gen2转接驱动器时、我们以受限模式运行、信号变为 Gen2数据速率。

    5)。 DS50PCI402具有更高的均衡增益。 此外、它具有8个通道、可能更适合此应用。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    非常感谢。 它完全解决了我的问题。
    下面是另一个问题。

    您的答案。
    "4)。 是的、当使用 Gen2转接驱动器时、我们以有限模式运行、信号变为 Gen2数据速率。"

    我只想知道、由于转接驱动器不参与链路训练和协议协商过程、转接驱动器如何将第3代数据速率转换为第2代数据速率?
    2. 在受限模式下运行 意味着信号仅限于 Gen2信号、对吧? 还是仅仅是电气特性发生了变化?
    您能更详细地描述这些传输过程吗?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    在有限模式下、LVPE504和 PCI402都是如此-器件不传输前置或后置去加重或 VOD 等链路训练信息。 这两个器件设置控制。  

    转接驱动器不会将 Gen3转换为 Gen2数据速率。 PCIe 协议协商并确定第3代或第2代。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    根据我的理解、我认为这意味着无论系统中是否有转接驱动器、主机都将首先与器件进行链路训练和协议协商。 此时、可能只有 Gen1信号、当它们达成协议时、它将获得 Gen2信号。 然后、涉及到 Gen2信号处理的转接驱动器、例如均衡器、去加重等
    是这样吗?
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您的理解是正确的。 转接驱动器没有参与协议协商的智能。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您解决我的问题。
    因此、回到我首先提到的情况、在我看来、我在链路训练阶段遇到了麻烦。
    在根端口和终端设备之间放置转接驱动器后、您认为它会更好吗?
    转接驱动器可能会提高信号质量、然后它们将再次重新训练以获得正确的×4带宽、对吧? 可能会发生这种情况吗?
    如果可行或精度更高、那么我认为在我的结构中放置转接驱动器可能很有价值。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    同意。 根端口和端点之间的转接驱动器可以启用您尝试实现的 X4 Gen2。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢。
    我将在我的设计中尝试它。
    我们刚刚没有方法、也不知道如何解决。
    希望它能真正解决这个问题。
    也许将来我会给你带来好消息。
    感谢您的详细解释。