This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86支持的分辨率

Guru**** 2530330 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002871/sn65dsi86-resolution-supported-by-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

您好、先生、

我们 的客户需要将 MIPI_DSI 连接到 eDP、并考虑 使用  SN65DSI86。  

目前、他们使用的杯子是 MT8788。 根据数据表 ,我们知道它可以支持的最大分辨率是2400*1080,但需要调试的屏幕是 eDP 2736x1824。 SN65DSI86是否支持此分辨率? 或者您可以提出其他建议吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI 端只能支持2400x1800、但您希望在 eDP 端支持2736x1824吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。  

    是的、我希望 在 eDP 端支持2736x1824。 你能提出一些建议吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设2736x1824是总分辨率、也是30Hz 和24bpp

    像素时钟= 2736 * 1824 * 30 = 149.713MHz

    流速= 149.713 * 24bpp = 3.59Gbps

    所需的最小 DSI 时钟频率= StreamBitRate /(MIN_NUMBER_DSI_Lanes×2)

    假设 MIN_NUMBER_DSI_Lanes = 4、所需的最小 DSI 时钟频率= 3.59/8 = 449MHz

    谢谢

    David