This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:FULLPWRMGMTz

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002862/tusb4020bi-fullpwrmgmtz

器件型号:TUSB4020BI

大家好、

我想问 有关 FULLPWRMGMTz 引脚的问题。
数据表显示了以下内容。


另一方面、数据表第17页显示了以下内容。



这两个红色部分似乎是不一致的,所以我相信前者是不正确的,后者是正确的。
我的理解是否正确?
我想澄清一下"全面电源管理"是什么意思。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    两者都是正确的、完全电源管理低电平意味着集线器使用 PWRCTL 引脚来控制下行端口电源。   FULLPWRMGMTz 引脚的设置不会影响 PWRCTL 引脚上的集线器功能、也不会影响集线器向 USB 主机报告的描述符。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我有一个误解..
    感谢您的清晰解释!

    此致、
    雅丽塔