This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB940N-Q1:940N 器件是否具有用于 CSI 输出的状态或错误标志?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002744/faq-ds90ub940n-q1-does-940n-device-has-status-or-error-flag-for-csi-output

器件型号:DS90UB940N-Q1

大家好、

我的客户询问940N 是否具有用于诊断的 MIPI CSI 的任何类型的状态寄存器或错误标志。

实际上、客户希望通过 CSI 输出寄存器检查线时间和总线。

940N 是否有这样的寄存器?  

您能否帮助我更详细地了解 CSI_pass 的含义?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    有几种选择、例如:

    寄存器0x41 -链路错误计数
    寄存器0xC4 - RGB 校验和错误
    寄存器0x06 -控制通道序列错误

    此外、您还可以配置中断引脚、该引脚将配置的中断信号传播到配对的 SER。 请参阅 d/s 部分"7.3.7中断引脚-功能说明和用法(INTB_IN)"。

    如果 CSI 端口开始传输有效的 CSI 数据、则 CSI Pass 将变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释~  

    BTW、registier RGB 校验和为0x23而不是0xc4。 我是对的吗?