This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:在数据速率为200kbps 的情况下、可在非双绞线上实现的距离

Guru**** 2753415 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1505, THVD8000, TIDA-01171, SN65HVD96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002877/thvd8000-achievable-distance-on-non-twisted-pair-considering-200kbps-data-rate

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件:THVD1505TIDA-01171SN65HVD96

您好!  

希望将 SN65HVD96DR 替换为 THVD1505和 THVD8000、  

我想检查 一下、在非双绞线上使用这些器件可实现的典型距离是多少(考虑200Kbps)?

非常感谢您的帮助  

谢谢你  

C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的 SN65HVD96是否与 TI 设计 TIDA-01171类似? 在200kbps 时、距离主要受电缆电阻损耗的限制。 在 THVD8000 设计指南中、表2显示了距离与数据速率数据之间的关系。  

    请注意、THVD8000会将数据调制到更高的频率。 载波频率与数据速率之比约为10。