This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:输入多路复用器的开关速度和器件的延迟

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, LMH0324, LMH1218EVM, LMH1218, LMH1219EVM, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002658/lmh0324-switching-speed-of-the-input-mux-and-latency-of-the-device

器件型号:LMH0324
主题中讨论的其他器件:LMH0318LMH1218EVMLMH1218LMH1219EVMLMH1219

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我计划使用2 x LMH0324和1 x LMH0318开发 HD-SDI 2:1开关。
客户要求通过开关的延迟为16ms、输入之间的切换时间为160ms。
我在 LMH0324和 LMH0318的数据表中看不到任何相关数据。

1) 1) LMH0318上输入多路复用器的开关速度是多少?
2) 2)通过 LMH0324和 LMH0318进行路由时、视频信号会经历什么延迟/延迟?
3) 3)由于 LMH0318的评估模块不再可用、我可以将 LMH1218EVM 用作 LM0318的评估模块、如果是、我需要更换电路板上的 LMH1218器件吗?
4) 4)同样、我是否可以使用 LMH1219EVM 通过交换器件来评估 LMH0324?  

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    1)。 当您从一个输入切换到下一个输入时、器件需要锁定到传入信号。 对于 HD-SDI、锁定需要大约6mS 的时间。 实际的开关时间大约为毫微秒。 因此、我们应该能够很好地满足16ms 的裕度要求。

    2)。 LMH0324均衡化且 LMH0318锁定后、通过这两个器件的延迟处于2-3 UI 范围内。 UI (单位间隔)是运行数据速率下的位长度。

    3)。 LMH0318和 LMH1218是相同的器件。 它们的额定数据速率和测试数据速率不同。 对于 HD-SDI 性能、这些器件是相同的。 因此、您可以使用 LMH1218EVM 来检查 HD 性能。

    4)。 LMH0324和 LMH1219也是如此。 请注意、我们需要禁用或旁路 LMH1219的 CDR 功能、并以高清速率运行器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    非常感谢您的快速响应。

    此致、

    Danilo