This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:如何在大规模生产时配置 TPS25750

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002750/tps25750-how-to-configurate-tps25750-when-mass-production

器件型号:TPS25750

您好!

如 TPS25750数据表所示、TPS25750需要根据不同  的功能配置为不同的模式(如下图所示)。 我认为在我测试 EVM 时可以通过 GUI 完成配置。 我想问的是、当客户需要大规模生产时、可以使用哪种方法在高级?中完成配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    配置 GUI 允许您以 Intel Hex 二进制格式保存任何配置。  许多不同的编程解决方案都可以使用这种格式进行大规模生产。

    下面是其他客户用于对 EEPROM 进行编程的以下是一个列表:

    1. 在 EEPROM 连接到电路板之前、请通过合同制造对其进行编程
    2. 在 SCLM 和 SDAm 引脚上添加探针点、并将 EEPROM 编程为探针床测试的一部分
    3. 向电路板添加3引脚接头 、使其能够将接地、SCLM 和 SDAm 连接到外部编程器

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    根据您的回复、我想当客户确认 TP25750模式需要运行并且不想在批量生产后更改程序时、  批量生产最方便的方法是合同制造程序 EEPROM 在连接到电路板之前、对吧? 如果正确、他们可以在哪里 定制 EEPROM。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    使用以下 GUI 配置 TPS25750:  https://dev.ti.com/gallery/view/1769824/TPS25750_Application_Customization_Tool。  GUI 将输出 Intel 格式的二进制文件、可用于对 EEPROM 进行编程。

    此致、

    卡盘