This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410-EP:热特性

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1001773/tfp410-ep-thermal-characteristics

器件型号:TFP410-EP

大家好、

请分享以下内容以支持持续的客户设计、我在数据表中找不到相关信息:

最大工作结温/ Tj 最大

结至环境热阻/θ JA

结至电路板热阻/Theta JB

结至外壳 热阻/ Theta JC

谢谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    第25页提供了热性能信息。 Tjmax 为150C。 我需要提交  Theta JB 的热模型请求。 请最多允许2周(完成的标准提前期)。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    Theta JB 为11.3 C/W

    此致、

    I.K.