This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:与 SN65HVD234间的关系

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332, SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002913/tcan332-vs-sn65hvd234

器件型号:TCAN332
主题中讨论的其他器件: SN65HVD234

大家好、  

我的客户希望使用 TCAN332而不是 SN65HVD234。 请勿使用 引脚5 (使能)和引脚8 (斜率控制)。 波特率为250kBit。  

是否存在可能存在问题的重大差异?  

TCAN332

SN65HVD234

电源电压(V)

3.0至3.6

3.0至3.6

通道数(#)

1

1

工作温度范围(C)

-40至125

-40至125

低功耗模式

待机

睡眠

共模电压(V)

-12至12

-7至12

隔离式

封装组

SOIC | 8.

SOT-23 | 8.

SOIC | 8.

信令速率(最大值)(Mbps)

1

1

总线故障电压(V)

-14至14

-36至36

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    总线故障电压和集成 ESD 保护是最大的差异。 如果客户对此表示满意、则更换应该可以。

    此致、

    Eric Hackett