This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:请告诉我们 CAN 终端电阻器的相关信息

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002384/sn65hvd234-please-tell-us-about-can-termination-resister

器件型号:SN65HVD234

你(们)好

我们的系统使用 SN65HVD234D 进行 CAN 通信。

但我们有一些非线 CAN 通信。

这是我们的测试结果

1)  系统 侧  SN65HVD234D ( 终端 电阻120欧姆) ===>  CAN 设备 ( 终端电阻120欧姆 )

 => 这是 CAN 通信正常

2) 系统 侧  SN65HVD234D ( 终端 电阻120欧姆) =>  CAN 器件 1 ( 终端电阻120欧姆 )  => CAN 器件 2 ( 终端电阻120欧姆 )  

    => 是 的,  我们的系统 连接  两 个 CAN 设备,每个  终端电阻为2 (120欧姆 x 2)

【问题】

   抱歉...我  不知道 CAN 接口 规格的详细信息。

   我们的 CAN 连接 系统 (  MCU:120欧姆,CAN Deivice 1:120欧姆 ,CAN 设备2:120欧姆)是否正确?

注意事项

 三月贾斯珀 (日本)

 

                                                             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3月、

    感谢您将此问题提交给 E2E。 在 CAN 总线上、只有两个终端节点需要120欧姆端接表示法。 当 CAN 总线驱动器额定在60欧姆负载上驱动至少1.5V 时、添加第三个120欧姆端接电阻器将把总线阻抗降低到40欧姆。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Erick  

     非常感谢这次快速重播。

    我有一个问题可以问这个问题。  

    如果我们有3个具有相同总线线路的终端,  会发生什么情况???  

    例如  

      出现许多错误??

     信号 电平变为低电平???

     

    是的、连接3个端接时、我们有许多 CAN 数据错误。  

    注意事项

    贾斯珀   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    使用三个120欧姆终端电阻器、可将总线阻抗降至40欧姆。 CAN 总线驱动器设计用于驱动60欧姆的总线、而使用40欧姆的总线、CANH 和 CANL 波形将衰减、并且更容易受到外部噪声的影响。 随着衰减、差分信号也会衰减、因此接收到的信号可能不符合显性阈值、这可能是您看到误差的原因。

    此致、

    Eric Hackett