This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:TI 解决方案建议

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, MAX232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002688/max232-ti-solution-suggestion

器件型号:MAX232
主题中讨论的其他器件:LM324

尊敬的团队:

我们是否有 集成 了 MAX232 和 LM324功能的解决方案?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我不认为我们有一个包含四个运算放大器的 RS232收发器。 只需确认一下、这就是您要寻找的内容?

    此致、

    Eric Hackett