This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230M-EP:SPICE 模型

Guru**** 2995920 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002766/sn65hvd230m-ep-spice-model

器件型号:SN65HVD230M-EP
主题中讨论的其他器件:SN65HVD230

您好!

我正在为 SN65HVD230收发器寻找 SPICE 模型。 芯片的产品页面指示 TI PSpice 中提供了模型、但我在库中找不到模型。 您能不能共享该模型。

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Priya、

    我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。 如果有可用的 SPICE 模型、它将如下所示:

    您在 SN65HVD230下看到的是 TI-PSpice 的下载链接。

    不过、我们确实有一个适用于 SN65HVD230的 IBIS 模型。

    最棒的

    Chris