This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HI:TUSB320HI、TUSB320HAI 可以#39;t 了解关断电流之间的差异

Guru**** 2515285 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HI, TUSB320HAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002693/tusb320hi-tusb320hi-tusb320hai-can-t-understand-the-difference-between-shutdown-current

器件型号:TUSB320HI
主题中讨论的其他器件: TUSB320HAI

大家好、员工

显示了 TUSB320HI 和 TUSB320HAI 的比较表。

e2e.ti.com/.../2609000

我们在每个数据表中检查了两个器件之间的差异。
让我向您提出一个有关[断电电流]值的问题。

比较表显示了电流差异、如下所示。
----------
关断电流
TUSB320HI:0.46uA
TUSB320HAI:0.37uA
----------

数据表中写入了以下电流值。
----------
关断电流(典型值)
TUSB320HI:0.040uA
TUSB320HAI:0.040uA
----------

比较表中的值与数据表中的值不同。
TUSB320HI 和 TUSB320HAI 的正确关断电流值是多少?


※参考数据表的版本是
TUSB320HI:SLLSEP2D
TUSB320HAI:SLLSEQ8D

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    请参阅数据表中列出的值。