This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501EVM:在 TLK1501评估板上的两个50ohm 端接电阻器(RX 线)之间使用10nF 电容器接地

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002002/tlk1501evm-use-of-10nf-capacitor-connected-to-ground-between-the-two-50ohm-termination-resistors-on-the-evaluation-board-of-the-tlk1501-rx-lines

器件型号:TLK1501EVM
主题中讨论的其他器件:TLK1501

您好!

我需要澄清如何在 TLK1501评估板上的两个50欧姆端接电阻器(RX 线)之间使用连接到接地端的10nF 电容器。

在原理图中、此类电容器被标识为 C26。

在数据表中、终端电阻器之间没有电容器、 线路被描述为"差分端接100 Ω"、而在评估板上有10nF 电容器(C26)、这似乎将 RX 线路转换为两条单端50 Ω 线路、因为在高频 C26上的行为与 GND 短路。

换句话说、C26是否会在接收器线路上引入缺点?

非常感谢您的关注。

此致、

威廉·维格诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电容器不会引入缺陷。 它只是用作旁路电容器、因此较高频率的噪声具有通向 GND 的低阻抗路径。 该电容器是可选的。

    谢谢、
    Rodrigo Natal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    由 R=50欧姆和 C=10nF 组成的低通滤波器的截止频率约为318KHz、因此由于收发器使用 Gbit/s、这意味着此类电容器将线路持续转换为单端而不是差分。 当配置为差分100欧姆端接50欧姆单端时、接收器线路是否具有任何特性?

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    该电容器提供去耦、不用作低通滤波器。 请参阅下面的 TI 应用手册、并参阅第5.2.2节

    https://www.ti.com/lit/an/slla120/slla120.pdf

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    如果没有任何测试报告或理论计算、我无法将您的句子作为假设。

    但让我们在这里下拉主题。 我将使用和不使用电容器执行测试、以比较性能。

    祝你度过美好的一天!

    William