主题中讨论的其他器件:TLK1501
您好!
我需要澄清如何在 TLK1501评估板上的两个50欧姆端接电阻器(RX 线)之间使用连接到接地端的10nF 电容器。
在原理图中、此类电容器被标识为 C26。
在数据表中、终端电阻器之间没有电容器、 线路被描述为"差分端接100 Ω"、而在评估板上有10nF 电容器(C26)、这似乎将 RX 线路转换为两条单端50 Ω 线路、因为在高频 C26上的行为与 GND 短路。
换句话说、C26是否会在接收器线路上引入缺点?
非常感谢您的关注。
此致、
威廉·维格诺