This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:当 VDDIO 和 AVD = 1.8V 时、是否存在任何性能限制

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002655/dp83822h-are-there-any-performance-limitations-when-operating-with-both-vddio-and-avd-1-8v

器件型号:DP83822H

各位专家,您好

在 VDDIO 和 AVD 上由1.8V 电源供电时、是否存在性能限制或降低?

此用法未设置为 DP83822 EVM 上的默认值有任何原因吗?

谢谢、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    对于较低的电源没有限制。 我还看到 EVM 提供了提供较低电源的选项(随附用户指南的片段):  

    --

    此致、

    Vikram