This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220#39;s TX 或 RX 极性发生变化

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002098/hd3ss3220-hd3ss3220-s-tx-or-rx-polarity-is-changed

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件:TUSB8042

你(们)好 团队

即使 TX 或 RX 极性发生了变化、我也感到困惑。 


1.是否可以更改下图中红色框的 TX 极性?
 

2.
是否可以更改 TUSB8042A 中的极性?

- TXP (TUSB8042A、54引脚)<->rxm (MCU)
- TXM (TUSB8042A、55引脚)<-> RXP (MCU) 
- RXP (TUSB8042A、57引脚)<->TXM (MCU) 
- rxm (TUSB8042A、58引脚)<-> TXP (MCU) 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 规范要求支持极性交换。 对于 TUSB8042、为了简化布线、可以交换 SS 差分对的极性。 这意味着 SSTXP 可以路由到 SSTXM、而 SSRXM 可以路由到 SSRXP。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 David

    好的。  

    感谢你的答复。