This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB947-Q1:UB947的 MAPSEL 设置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1002115/faq-ds90ub947-q1-mapsel-setting-for-ub947

器件型号:DS90UB947-Q1

大家好、

我的客户希望与团队确认 MAPSEL=0是否适用于 JEIDA 映射格式。

因为当它们遵循数据表信息时、它们可能会获得随附的测试结果。

e2e.ti.com/.../OLDI-mapping-test-result-of-947.pptx

因此、他们的结论是 MAPSEL=0适用于 JEIDA、而不适用于 VESA、因此数据表信息有拼写错误。

您可以帮助回答这个问题吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    映射如下:

     

    24位模式

    18位模式

    MAPSEL = H

    OLDI/SPWG/VESA

    4通道18位模式

    MAPSEL = L

    JEIDA

    标准18位

    是的、这是一个常见问题、会导致混淆、尤其是因为供应商之间也存在有关这些行业标准术语的冲突。 一些供应商互换使用 JEIDA/VESA。   

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供清晰的信息。